Browse News Categories
Les fabricants de dispositifs médicaux jouent un rôle crucial dans la progression des soins de santé en fournissant des outils qui aident à diagnostiquer et à traiter un large éventail de pathologies. Le processus de conception des nouveaux dispositifs médicaux repose sur la compréhension des exigences spécifiques aux procédures qu’ils prennent en charge, notamment des facteurs comme la fréquence et la durée d’utilisation. Une décision cruciale au début du processus de mise au point consiste à choisir de créer un dispositif jetable ou réutilisable, chacun présentant ses propres avantages et difficultés. À mesure que la durabilité gagne en importance, l’évaluation de la nécessité d’avoir un dispositif jetable ou réutilisable implique non seulement des considérations techniques et économiques, mais aussi une évaluation de l’impact environnemental. Ce livre blanc étudie les critères clés pour l’évaluation des produits jetables par rapport aux produits réutilisables et fournit des informations qui aideront les ingénieurs à prendre des décisions éclairées.
CRITÈRES D’ÉVALUATION DES DISPOSITIFS JETABLES ET RÉUTILISABLES
Lors de la mise au point de dispositifs médicaux, une décision importante est le choix d’un produit jetable ou réutilisable. Cette décision implique l’évaluation de plusieurs facteurs pour déterminer l’option qui répond le mieux aux besoins du patient, des professionnels de santé et du système dans son ensemble. Les critères clés incluent le résultat pour le patient et l’efficacité de la procédure, le coût et la complexité, le cadre de la procédure, les considérations relatives à la stérilisation et le choix des matériaux. Chaque facteur joue un rôle important dans le processus de prise de décision, car il influence l’efficacité, la viabilité économique et la durabilité du dispositif. En examinant attentivement ces aspects, les ingénieurs peuvent s’assurer que leur produit fonctionne de manière optimale et qu’il est conforme aux considérations pratiques et environnementales. Nous aborderons chacun de ces facteurs ci-dessous.
RÉSULTATS POUR LE PATIENT ET EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE
L’objectif ultime des ingénieurs qui conçoivent des dispositifs médicaux est d’assurer un résultat satisfaisant pour le patient tout en minimisant son inconfort et celui du professionnel de santé. Lors de la mise au point d’un dispositif, l’ingénieur traduit les exigences de la procédure en une conception qui accomplira la tâche de la manière la plus efficace possible. La durée d’utilisation du dispositif est influencée par le traitement ou la thérapie spécifique qu’il permet et par la fréquence d’utilisation dans toute la population de patients. Ces considérations sont cruciales dans la décision initiale de savoir s'il est plus adapté qu'un produit soit jetable ou réutilisable.
COÛT ET COMPLEXITÉ
Les considérations économiques jouent un rôle crucial pour décider s'il est plus adapté qu'un dispostif médical soit jetable ou réutilisable. La nature et le coût de la procédure ou du traitement dictent souvent le choix du type de dispositif ; les procédures de base privilégient généralement les dispositifs jetables en raison de leur coût initial inférieur, tandis que les traitements complexes nécessitant une précision et une exactitude élevées peuvent nécessiter des produits réutilisables. Étant donné que la mise au point de dispositifs médicaux est un processus long qui s’étend sur plusieurs années, du concept initial à la qualification de la production, toute modification de la conception peut retarder le projet de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Par conséquent, pour la réussite du projet, il est essentiel de prendre une décision éclairée à un stade précoce de la conception d’un dispositif jetable ou réutilisable.
PARAMÈTRES DE LA PROCÉDURE
L’environnement dans lequel la procédure ou le traitement sera réalisé est une autre considération critique. Les hôpitaux disposent généralement de l’infrastructure nécessaire à la stérilisation et peuvent traiter un plus grand volume de patients, ce qui les rend mieux adaptés aux dispositifs réutilisables. En revanche, les cabinets locaux peuvent manquer d’équipement de stérilisation et servir moins de patients, ce qui rend les dispositifs à usage unique plus pratiques. Comprendre les capacités et les limites de l'environnement dans lequel la procédure est effectuée aide les ingénieurs à prendre une décision éclairée sur la conception d’appareil la plus appropriée.
CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA STÉRILISATION
La stérilisation peut être réalisée par diverses méthodes, comme la stérilisation en autoclave. Les établissements doivent investir dans un équipement de stérilisation en autoclave pour effectuer cette procédure. Une fois l’investissement réalisé, le coût par cycle de stérilisation devient un facteur important dans l’évaluation de la conception du dispositif. Le nombre cible de cycles de stérilisation dépend de la fréquence et de la durée d’utilisation du dispositif. Bien que l’objectif d’un plus grand nombre de cycles est d'étendre la durée d'exploitation du dispositif, cela augmente également les coûts de conception et de production. Par exemple, si le dispositif doit être hermétiquement scellé pour protéger les composants internes pendant la stérilisation, le choix de la méthode de scellage et des matériaux a un impact direct sur le nombre de cycles possibles.
SÉLECTION DES MATÉRIAUX ET DURABILITÉ
Il est essentiel de sélectionner les matériaux appropriés pour les composants du dispositif, notamment ceux qui doivent résister à des cycles de stérilisation en autoclave répétés. Des qualités supérieures de plastique ou de métal sont requises pour assurer la durabilité, ce qui augmente les coûts. Pour les dispositifs à usage unique, le choix des matériaux se concentre sur la garantie que le dispositif fonctionne efficacement pendant toute la durée de l’intervention, les matériaux de qualité inférieure étant souvent suffisants. Pour les dispositifs réutilisables, les composants jetables doivent être considérés comme des consommables pour chaque procédure, ce qui complique le processus d’évaluation et nécessite l’intervention de différents services.
Si la décision favorise un design jetable, la viabilité écologique devient un facteur clé. Les ingénieurs doivent s’assurer que les matériaux utilisés dans l’appareil peuvent être recyclés sans compromettre les performances de l’appareil pendant son utilisation. Cette considération s’étend aux composants électroniques du dispositif, car des composants électroniques plus complexes, nécessaires aux traitements avancés, entraînent souvent une augmentation des déchets. De plus, l’emballage, qui est jeté avant chaque utilisation, joue un rôle important. L’optimisation de la recyclabilité de tous les composants du dispositif contribue à réduire les déchets médicaux et s’aligne sur la tendance croissante vers un industrie plus soutenable.
OPTIONS DE TECHNOLOGIE DE MOTEUR POUR LES DISPOSITIFS RÉUTILISABLES ET JETABLES
Pour les dispositifs médicaux qui nécessitent une solution de motorisation, le choix des composants dépend en grande partie du fait que la conception soit jetable ou réutilisable. Généralement, des composants standards sont utilisés pour les dispositifs jetables, à condition qu’ils répondent aux exigences de couple et de vitesse nécessaires. En revanche, les dispositifs réutilisables nécessitent souvent des composants personnalisés pour répondre précisément à des besoins de performance spécifiques. Le choix de la technologie du moteur est un aspect crucial qui a un impact significatif sur la conception et les performances globales de l’appareil.
Sélection du moteur
Trois technologies de moteurs principales sont disponibles : les moteurs à courant continu à balais, les moteurs à courant continu sans balais (BLDC) et les moteurs pas à pas. Chaque type présente des avantages distincts adaptés à différentes applications. Les moteurs à courant continu sans balais sont idéaux pour les applications nécessitant une vitesse élevée et une longue durée de vie, tandis que les moteurs à courant continu à balais offrent une vitesse et un couple moyens. Les moteurs pas-à-pas constituent un choix idéal pour les applications où la précision et le rapport prix/performances constituent des facteurs déterminants. Pour une conception jetable nécessitant une vitesse élevée, les moteurs BLDC peuvent être le choix privilégié. Cependant, si la durée de fonctionnement de l’appareil est courte, un moteur CC à balais peut suffire, car les tests peuvent montrer qu’il fonctionne bien au-delà de sa spécification de vitesse maximale de 10 000 tr/ min, même pour un fonctionnement de 15 minutes.
Solutions avec réducteurs de vitesse
Applications demanding higher torque and lower speeds are well-suited for gearing solutions. Standard gearboxes might be appropriate for disposable devices, given their typical rating for hundreds or thousands of operating hours. However, customized gearing solutions offer the advantage of selecting materials that meet minimal operating time requirements while ensuring optimal performance. For reusable designs, customization allows for the optimization of the device's form factor and the selection of sterilizable materials based on the anticipated number of cycles.
Les solutions avec réducteurs de vitesse conviennent bien aux applications exigeant un couple plus élevé et des vitesses basses. Les réducteurs standards peuvent être appropriés pour les dispositifs jetables, compte tenu de leur capacité nominale type qui permet des centaines ou des milliers d’heures de fonctionnement. Cependant, les réducteurs de vitesse personnalisés offrent l’avantage de sélectionner des matériaux qui répondent à des exigences minimales en matière de temps de fonctionnement tout en garantissant des performances optimales. Pour les conceptions réutilisables, la personnalisation permet d’optimiser le facteur de forme du dispositif et de sélectionner des matériaux stérilisables en fonction du nombre de cycles prévu.
Les considérations de coût jouent un rôle important dans le choix de conceptions jetables et réutilisables. Bien que les composants standards soient souvent considérés comme plus rentables, ce n’est pas toujours le cas. Les solutions personnalisées peuvent devenir plus économiques une fois qu’un volume de production précis est atteint. Par conséquent, l’évaluation de solutions personnalisées pendant la phase de conception est essentielle pour garantir la rentabilité et des performances optimales des deux types de conceptions.
ÉTUDE DE CAS : DISPOSITIFS D’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS
Le débat sur les conceptions jetables et réutilisables est particulièrement pertinent pour les dispositifs d’administration de médicaments. Les dispositifs qui administrent des médicaments postopératoires pour la guérison ou la prise en charge de la douleur peuvent être des candidats idéaux pour les modèles jetables en raison de leur utilisation limitée. En revanche, les conceptions réutilisables sont généralement mieux adaptées aux dispositifs qui traitent des affections chroniques ou permettent une vie quotidienne normale, ce qui réduit le coût de possession pour le patient. | ![]() |
CONCLUSION
Choisir entre des dispositifs médicaux jetables et réutilisables est une décision complexe qui implique d’équilibrer plusieurs facteurs, notamment les résultats pour le patient, l’efficacité de la procédure, le coût et la soutenabilité. Chaque option de conception présente ses propres avantages et inconvénients, qui sont influencés par les exigences spécifiques de la procédure, le contexte dans lequel le dispositif sera utilisé et les matériaux choisis. En examinant attentivement ces facteurs, qui vont de la technologie des réducteurs de vitesse, des moteurs aux pratiques de stérilisation et à la durabilité des matériaux, les ingénieurs peuvent mettre au point des dispositifs qui répondent non seulement aux besoins de performance et économiques, mais qui s’alignent également sur les objectifs environnementaux. Portescap, connu pour ses solutions de motorisation avancées, offre une assistance sur mesure pour les conceptions jetables et réutilisables. En s’appuyant sur nos connaissances et notre expérience approfondies, les ingénieurs peuvent développer des dispositifs optimisés qui équilibrent les performances, la rentabilité et l’impact environnemental, garantissant les meilleurs résultats pour les patients et les professionnels de la santé.

L’ingénierie innovante des dispositifs médicaux garantit le
confort du patient et l’efficacité médicale.

L’équipement de stérilisation en autoclave est essentiel, car le coût par cycle
de stérilisation et le nombre cible de cycles ont un impact significatif sur la
conception et la facilité d’utilisation de divers dispositifs.

La gamme de moteurs à courant continu à balais Athlonix™, de moteurs BLDC
Ultra EC™ et de moteurs pas-à-pas de Portescap offre des avantages distincts
pour diverses applications, entre vitesse, précision et avantage économique.

La gamme de moteurs à courant continu à balais Athlonix™, de moteurs BLDC
Ultra EC™ et de moteurs pas-à-pas de Portescap offre des avantages distincts
pour diverses applications, entre vitesse, précision et avantage économique.