このサイトをご利用いただく前に、以下の条項をよくお読みください。本ウェブサイトに含まれている情報は、通知なく変更される場合があります。
サイト利用規約
以下は、本ウェブサイトの使用に対するお客様およびポルテスキャップとの間の法的合意内容となります。本ウェブサイト(「サイト」)の使用により、お客様は本利用規約(「規約」)をお読みになりご理解いただいたうえで、本規約を受け入れ、準拠し、本サイトの使用に関連する適用法および規制すべてに従うことに同意いただいたことになります。これらの規約を受け入れていただけない場合は、本サイトをご利用にならないでください。
使用制限
本サイトで利用できる情報、資料、サービス、および関連する図(まとめて「コンテンツ」)は、ポルテスキャップが所有、または認可を受けています。本サイトのコンテンツは、著作権法、国際著作権条約、または他の知的財産法および条約により保護されています。ここに別段の定がある場合、またはポルテスキャップにより書面で、またはコンテンツに伴う、あるいはコンテンツと共に提供されるライセンス契約(「ライセンス契約」)の規約により別段の定がある場合を除き、公共の目的であれ商業的目的であれ、いかなる方法によっても、本サイトのコンテンツを修正、ダウンロード、コピー、複製、公開、実行、配布したり、または別の方法でコンテンツを使用したりすることはできません。本サイトのコンテンツの不正使用は、明示的に禁じられています。
ポルテスキャップは、お客様の個人的な非商業的使用に限って、お客様が本サイトに投稿されたコンテンツを表示、ダウンロード、複製、再生、または配布することを許可します。ただし、ポルテスキャップにより書面で別段許可を受けている場合、またはライセンス契約の規約で定められている場合は除きます。コンテンツの認可されたダウンロード、複製、または再生には、著作権および所有権通知すべてをコンテンツに表示されるように保持する必要があります。これら規約に対する違反があった場合、お客様の本サイトの使用許可は自動的に終了し、ダウンロードした、または印刷した資料全てを直ちに破棄していただく必要があります。
ユーザーアカウントおよび登録
当該の登録フォームで要求されている通り、正確かつ完全な情報を提供いただくことに同意していただくものとします。加えて、いかなる人物または団体にもなりすましたりせず、偽りの記述を行ったり、いかなる人物または団体との提携をも誤って伝えたりしないことにも同意いただくものとします。ポルテスキャップは、その自由裁量により、登録時、またはその後に正確かつ完全でない情報を提供したユーザーのアカウント、およびアクセス権を終了させることがあります。
通信
本サイトとの通信においてお客様が提供する個人を特定する情報(氏名、住所、電子メールアドレス、電話番号など)は、ポルテスキャップのプライバシーポリシーに従って取扱・処理されます。お客様がアップデート、投稿、電子メール、転送、または他の方法で本サイトで利用できるようにされた他の資料、情報、または通信(「通信」)は、非機密および非商標とみなされます。ポルテスキャップは、通信に関して何の義務も持ちません。ポルテスキャップは、通信、およびデータ、画像、音声、テキスト、およびここに埋め込まれた他の項目すべてを、商業的な目的であれ非商業的な目的であれ、自由にコピー、公開、配布、組み込み、および他の方法で使用することができます。
コンテンツの制限
ポルテスキャップは、話題、正確さ、完全さ、および品質に対して責任を負わない権利を有します。従って、不完全または不正確な情報を含め、提供される情報の使用によって引き起こされる損害に関する賠償請求は、棄却されるものとします。
提供全てには、拘束力はなく、義務もありません。提供および情報すべてを含む、ページ、または完全な出版物の部分は、別個の通知なくポルテスキャップによって拡張、変更、または一部、または全体が削除されることがあります。
本ウェブサイトに投稿された通信すべては、サイトのコンテンツに適したものであり、常識および最も厳格なコミュニティ基準に従った品位のあるものである必要があります。それら通信は、不法、有害、脅迫的、悪用された、嫌がらせの、中傷的、下品な、わいせつな、誹謗した、挑発的、個人あるいは組織を侮辱する、他の人のプライバシーを侵害する、憎しみに満ちた、人種的・民族的あるいは他の意味で好ましくない内容が含まれないようにする必要があります。加えて、以下のような通信を投稿しないことに同意いただくことになります:1)投稿する法的権利がないもの;2)人物あるいは団体の特許、商標、企業秘密、著作権、または他の所有権を侵害するもの;3)未承諾、あるいは不正な広告、販売促進資料、または他の形式の勧誘であるもの;4)コンピュータソフトウェア、ハードウェア、または通信装置の機能を妨害、破壊、または制限することを目的としたソフトウェアウイルス、または他のコンピュータコード、ファイル、またはプログラムを含むもの;5)通信の発信元を偽る目的の偽造ヘッダー、または他の操作された識別子を含むもの;または8)他のサイトユーザーから個人情報を収集、蓄積するように設計すること。他のサイトユーザーに関する個人データを収集・保存する目的で設計されたもの。
ポルテスキャップは、規約に準拠しない、あるいは不適切または好ましくないと見なされるいかなる通信も削除する権利を有します。不適切であると思われる通信について報告するには、marketing@portescap.com にご連絡ください。
照会およびリンク
ポルテスキャップは、これらのページからリンクされた、または参照されたコンテンツに対して責任を持ちません。そこに提供される情報の使用により損害が発生した場合、責任を負うのは当該のページの著者のみであり、それらのページへのリンクを掲載した人物ではありません。
おことわり
本サイトで利用可能となるコンテンツ、ソフトウェア、およびサービスは、「ありのまま」提供され、当該のライセンス契約の規約に従ってソフトウェアに保証が付けられている場合を除き、市販性および特定目的との適合性、または知的所有権の非侵害に関する明示的または黙示的保証を含む、いかなる保証も行いません。
ポルテスキャップは、本サイトで利用できるコンテンツの正確さ、および完全性に関して保証しません。ポルテスキャップは、本サイトで利用できるコンテンツに、またはここに記載される製品および価格に、通知なく随時変更を行うことがあります。本サイトで利用できるコンテンツは、最新のものでない可能性があり、ポルテスキャップはコンテンツの更新を確約しません。ポルテスキャップは、お客様によるコンテンツの使用に関して責任を持たず、お客様は、コンテンツまたは資料への依存、またはサイトの使用は自己責任で行うものとすることに同意いただくものとします。本サイトで公開される情報は、お住まいの国では利用できない製品、プログラム、またはサービスに関するものである場合があります。ご利用いただける製品、プログラム、およびサービスに関する情報は、お住まいの地域のポルテスキャップ担当者、または販売代理店にお問い合わせください。
当該のライセンス契約において明示的に定められている場合を除き、ポルテスキャップは、明示的であれ黙示的であれ、コンテンツ、またはコンテンツが関係する、またはコンテンツが共に使用される組み合わせ、機械、またはプロセスに関連してポルテスキャップあるいは第三者の特許権、著作権、マスクワーク権、または他の知的所有権において、いかなるライセンスも付与しません。
ダウンロード可能なソフトウェアおよびアプリケーション
コンテンツとしてサイトからダウンロードできるようになっているソフトウェア、またはアプリケーション(「ソフトウェア」)は、ポルテスキャップおよび/またはそのサプライヤの著作物です。ソフトウェアの使用は、ソフトウェアに付属する、または含まれるエンドユーザーライセンス契約の規約に準拠します。ソフトウェアは、エンドユーザー個人の使用目的でのみダウンロードすることができ、ライセンス契約に厳密に従う必要があります。ライセンス契約に準拠しない派生著作物の作成、ソフトウェアの複製、再配布、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、分解、または他の方法での認知できる形式への変換は、明示的に禁じられており、民事罰または刑事罰の対象となることがあります。
責任限定
ポルテスキャップ、その重役、従業員、ディレクター、代理人、サプライヤ、または本サイトで言及される他の第三者は、本サイト、またはそれらサイトに含まれる資料、情報、またはサービスの使用、使用不能、または使用の結果から生じる直接的、間接的、偶発的、懲罰的、特殊、または結果的損害がどんなものであれ(使用の損失、データの損失、業務中断、または利益・収益の損失などを含むがこれに限定されない)、保証、契約、不正行為、または他の法的、衡平な理論に基づいているかどうか、またはポルテスキャップがそれら損害の可能性について忠告を受けていたかどうかに関わらず、それら損害に対して責任を負いません。
補償
ユーザーは、ポルテスキャップ、その重役、従業員、ディレクター、代理人、サプライヤ、または本サイトに関与する他の第三者に対して、ユーザーの以下の行為により直接的、または間接的に発生する申し立て、訴訟、損害、費用、または他の支出(妥当な弁護士費用を含む)を補償し、防御し、免責にすることに同意するものとします:(A)本サイトまたはコンテンツの使用、(B)これら利用規約への違反、および/または(C)サイトへの送信。
知的所有権
ポルテスキャップは、その自由裁量により、他の人物または団体の知的所有権を侵害した、または犯したユーザーのアカウント、およびアクセス権を終了させることがあります。デジタルミレニアム著作権法のセーフハーバー条項(17 U.S.C. ?512)に従って、本サイトの侵害となる方法でお客様の著作物がコピーされたと考えられる場合には、以下に指定される住所に連絡してください。
商標表示
Portescap R、および ポルテスキャップの商標およびロゴすべては、ポルテスキャップまたは完全所有子会社の財産です。本サイトに記載のいかなる内容も、本サイトに表示されるポルテスキャップの商標をポルテスキャップの書面による許可なく使用する許諾または権利に対する暗黙或いは禁反言法理他による了承とみなされることはありません。
リンク
本サイトからリンクされる第三者のウェブサイトは、ポルテスキャップの管理下にはなく、リンクは利便性のためにのみ提供されています。ポルテスキャップは、外部サイトの可用性に関して責任を負わず、リンクされたいかなるサイトのコンテンツの正確性または信頼性をも明言したり保証したりしません。ポルテスキャップは、直接的であれ間接的であれ、それらサイト上で、またはサイトを通して利用できるそれらコンテンツ、商品、またはサービスの使用、または信頼により、またはその関係において引き起こされた、または引き起こされたとされるいかなる損害または損失に関しても、責任を負わないものとします。本サイトにリンクが掲載されている第三者のサイトにアクセスされる場合は、完全に自己責任で行われてください。
規約のバージョン
ポルテスキャップは、通知することなくこれら利用規約を随時変更することがあります。本サイトに定期的にアクセスし、利用規約の最新版を確認されるようお勧めします。これら規約の特定の条件は、明示的に指定された法的通知に取って代わられることがあります。
輸出
ポルテスキャップは、本サイトが米国外での使用に適している、または米国外で利用できることを保証しません。また、コンテンツが不法となる地域からのサイトへのアクセスは禁止されています。適用法および規制(米国輸出法および規制が含まれるがこれに限定されない)に違反して、本サイトのコンテンツを使用、輸出、または再輸出することはできません。米国外から本サイトにアクセスされる場合には、自発的に行われてください。その場合、地元の適用法に準拠する責任があります。
法の選択
本サイトは、ポルテスキャップ(West Chester, Pennsylvania, U.S.A.)により管理されています。これらの規約、および本サイトに関するいかなる申し立ても、その法の選択に関する規則に関わらず、ペンシルバニア州法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
調停
本サイトの使用により、ポルテスキャップは、その自由裁量により、本サイトの使用、またはこれら規約により生じた争議すべてを、米国仲裁協会の商事仲裁規則による最終的および拘束力を持つ調停に、当該の規則に従って1人以上の調停者を任命の上提出するよう要求することに同意いただくものとします。この争議には、その解釈、違反、無効、不履行または終了により、またはそれらに関して生じた争議、および本契約または新しく生じた状況への適応の間の隔たりを埋めることに関する争議が含まれます。これらの規則に関わらず、それら手続きは、ペンシルバニア州法に準拠するものとし、いかなる調停もペンシルバニア州法フィラデルフィアで行うものとします。
本項の下で開始した調停における仲裁判断は、金銭賠償に限定されるものとし、禁止命令、または金額を支払う指示以外の当事者に対する指示も含めないものとします。さらに、調停者は、適用法で要求される場合を除き、本項で開始された調停における勝訴当事者の実際の損害によって測定されない懲罰的、結果的、または他の損害を裁定する権利を持たないものとします。
開示、見通し情報
今後のイベントまたは結果に関するサイトのコンテンツ(販売および 1 株あたりの利益に関する会社の財務諸表や期待値、市場における位置および市場成長機会、および新製品の紹介などを含む)は、コンテンツが投稿された時点での会社の見通しに基づいています。それらコンテンツは、様々な危険要素の影響を受ける見通し情報を構成し、実際の結果はそれら期待または希望とは自室的に異なることがあります。実際の結果をそれら期待値と異ならせる可能性のある要素に関する詳細な情報は、証券取引委員会にポルテスキャップが随時提出する文書に含まれます。これら文書には、フォーム 10-K の年次報告書、フォーム 10-Q の四半期報告書が含まれますが、これらに限定されるわけではありません。ポルテスキャップは、サイトに見通し情報が掲載された日付以後、見通し情報の更新を行う責任を持たないものとします。
ポルテスキャップ
110 Westtown Road
West Chester, PA 19382 USA
電話:1-610-235-5499
ファックス:1-610-696-4598
確認宣言
お客様は、本コンテンツ免責条項に記載される慣行を読み、理解し、同意したことを確認し、ここに記載される利用規約に従うことに同意されたものとします。ポルテスキャップは、本免責条項を随時改正する権利を有します。
最後の更新:2012年5月24日