外科用ハンドツール – 軌道式アテレクトミーシステム

軌道式アテレクトミーシステム は、動脈内にカルシウムが蓄積した 患者の救命医療において外科医を支援 するツールであり、装置を動脈内に挿入して 蓄積されたプラークを除去することで、ステント を挿入するための準備を行います。モータ駆動の回 転装置は、遠心力と研磨作用を利用して、患者の動脈 からプラークを除去します。
ある大手医療機器メーカーは、自社の軌道式アテレクトミーシ ステムに使用している空気圧システムの代わりとなる電気モータソ リューションを設計できないかと、ポルテスキャップに打診しました。 そのモータには、効率的に動作し、高速回転が可能で、熱を最小限に抑え ることが求められました。空気圧システムは圧縮空気ネットワークに接続す る必要があるため、かさばり、使用効率が悪くなっていました。また、継続的な空 気漏れが問題となっており、エネルギーや時間の損失および高い所有コストの原因 にもなっていました。
お客様のニーズとスケジュールを満たすため、ポルテスキャップのプロトタイプ チームは、最初のモータ設計を3週間以内ですばやく完了させました。Ultra EC™ 16ECSスロットレスブラシレスモータによって、ツールは求められる 温度仕様の範囲内で、高速かつ高トルクというレベル要件を満たして 動作するようになりました。さらに、ハンドヘルドツールの温度を下 げたことでオペレータの快適性も向上しました。