Browse News Categories
Additional Resources
液体分注ピペット

精密測定機器の業界をリード するグローバルメーカーの1社が、 既存の液体分注ピペットを改善する ためのモーションソリューションを探して いました。この顧客は、現在使用しているソ リューションよりも頑丈で軽量なものを求めて いましたが、製品のサイズは変えたくないと考えて いました。
ポルテスキャップが選ばれたのは、マイクロ技術における専 門知識、カスタマイズへの対応能力、エンジニア間での優れた コミュニケーションが評価されたためです。ポルテスキャップのエ ンジニアは、20DAMリニアステッピングモータのカスタムバージョ ンを推奨しました。20DAMは、1ステップあたりの直線移動量がわずか 0.0254mmであるため、非常に正確な測定が可能になります。実験装置の場 合は、精度が重要です。本製品は別のコイルを使用してカスタマイズできるた め、さまざまな駆動電圧で最適な性能を発揮します。
この顧客は、自社製品を頑丈かつ軽量にバージョンアップできて満足しました。 この結果は同社の期待を上回るものであり、より信頼性の高い実験装置をそ のお客様に提供することができました。

Download a PDF of this article
Highlights
- サイズに対して高 い連続推力
- コスト効率の高 いコンパクト設 計、低い一体化 コスト
- 調節可能な複数の ねじリードで最適 な分解能、出力、 モータの特徴 速度を実現