在使用本网站之前请仔细阅读这些条款。 本网站上提供的信息可能会发生变更,恕不另行通知。
网站使用条款
接下来是您与 Portescap 之间就本网站的使用达成的合法协议的条款。 使用本网站(“本网站”)即表示您承认您已经阅读并理解了这些使用条款(“条款”)、同意接受并被这些条款约束、并将遵守关于本网站的使用的所有适用法律法规。 如果您不接受这些条款,则请不要使用本网站。
使用限制
本网站提供的信息、资料、服务和相关图片(统称为“内容”)是由 Portescap 拥有和提供许可的。 本网站的内容受版权法、国际版权条约或其他知识产权法律和条约的保护。 除本协议中另有特别规定或者 Portescap 以书面形式或在随任何内容提供或包含的任何许可协议(“许可协议”)的条款中另外提供特别规定的情况外,您不得以任何方式修改本网站的内容,不得为任何公用或商业用途下载、复制、转载或公开展示、演示或散发或者以任何形式、采用任何方法使用本网站内容。 明确禁止对本网站上任何内容的非法使用。
除了 Portescap 以书面形式特别授权或任何许可协议条款规定您可以用其他方式使用本网站外,Portescap 授权您为您的个人使用和非商业使用查看、下载、转载、显示和散发本网站上张贴的内容。 在授权下下载、转载或显示的本网站任何内容均必须保留与内容中一致的所有版权和专有财产声明。 违反这些条款中的任何规定时,您的本网站使用授权将自动终止,并且您必须立即销毁已下载或打印的任何资料。
用户账号和注册
您同意提供适用登记表要求的准确、完整信息。 另外,您同意不假冒任何个人或实体、不虚假声明或谎称与任何个人或实体之间的关系。 Portescap 可以自主决定终止在注册期间或之后提供不准确或不完整信息的用户的账号或访问权。
通信
您在与本网站之间的任何通信中提供的任何个人身份识别信息(姓名、地址、电子邮件地址、电话号码等)都将按照 Portescap 的隐私政策操作和处理。 您上传、张贴、通过电子邮件发送、传送或以其他方式提供给本网站的任何其他资料、信息或其他通信内容(“通信内容”)均将被视为非机密、非专有的。 Portescap 不承担关于通信内容的任何义务。 Portescap 将可以为任何商业或非商业用途任意复制、透露、散发、整合或以其他方式使用通信内容及其包含的所有数据、图像、音频、文本及其他内容。
内容限制
Portescap 保留不负责所提供信息的专题性、正确性、完整性或质量的权利。 因此,关于因使用本网站提供的任何不完整或错误的信息(包括任何信息类型)导致的损失的责任索赔都将被拒绝。
所有提议均不具有约束力,不包含任何义务。 对于本网站的部分网页或整个网站发布,包括所有提议和信息在内,Portescap 都可能对其进行扩展、修改或者部分或全部删除,而不另行公布。
在本网站上张贴的所有通信内容都必须是与本网站内容有关的,并且用常识判断和用限制性最强的社区标准衡量时都必须是得体的。 这些通信内容不得包含非法的、有害的、威胁性、辱骂性、骚扰性、侵权性、诽谤性、粗俗、淫秽、中伤性、煽动性、个人或企业攻击性、侵犯他人隐私的、仇视的或者引起种族性、道德性或其他不满的内容。 另外您还同意将不张贴如下任何通信内容: 1) 您无合法权利张贴的;2) 侵犯任何人或实体的任何专利、商标、商业秘密、版权或其他专有权利的;3) 属于未经批准或授权的广告、促销材料或任何其他形式的招揽内容;4) 包含软件病毒或旨在中断、毁坏或限制任何计算机软件或硬件或电信设备的功能的任何其他计算机代码、文件或程序;5) 包含伪造的抬头或其他经篡改的标识以冒充原始通信内容的;或 8) 旨在收集或保存其他网站用户的个人信息的。
Portescap 有权删除不符合本条款或被认为不适宜或引起不满的任何通信内容。 欲报告您认为不适宜的通信内容,请联系 [email protected]。
引用和链接
Portescap 对网页上链接到或引用到的任何内容不承担责任。 因使用链接或引用内容导致任何损失时,只有相应网页的编写者可能承担责任,而链接这些网页的人不承担责任。
免责声明
本网站提供的内容、软件和服务是“原样”提供的,除了按适用许可协议的条款提供的软件保证外(如果有),不提供任何类型的任何保证,其中包括任何明示的或默示的适销性、特别用途适用性或无知识产权侵权保证。
Portescap 不保证本网站提供的内容的准确性或完整性。 Portescap 可以随时修改本网站提供的内容及其包含的产品和价格描述而不另行通知。 本网站提供的内容可能会是过时的,Portescap 不承诺更新网站内容。 对于您对本网站内容的使用,Portescap 不承担责任,您在此承认,依赖本网站的任何内容或资料或者使用本网站时,您自担风险。 本网站上发布的信息可能会提及在您的国家无供应的产品、程序或服务。 欲了解关于您能够获得的产品、程序和服务的信息,请咨询当地 Portescap 代表或经销商。
除了任何适用许可协议(如果有)中有明确规定的情况外,Portescap 不保证或声明授予任何关于 Portescap 或任何第三方的针对或涉及本网站内容或本网站内容中提及或使用的任何组合、机械或工艺的任何专利权、版权、屏蔽作品权或其他知识产权的任何明示的或默示的许可。
可下载的软件和应用程序
作为本网站的内容发布供下载的软件或应用程序(“软件”)是由 Portescap 和/或其供应商拥有版权或许可的作品。 软件的使用适用伴随软件提供的或包含在软件内的最终用户许可协议(如果有)的条款。 软件仅供最终用户下载后严格按照许可协议的条款使用。 明确禁止本软件的任何衍生作品创作、复制、再分发、反编译、逆向工程、拆解或把本软件转换为不符合许可协议的可查看形式,否则可能会招致民事处罚和刑事处罚。
责任限制
任何情况下,不论索赔是否是依据保证、合同、侵权行为法或任何其他法理或平衡法理提出的,也不论 PORTESCAP 是否获知损失可能性,PORTESCAP、其官员、员工、董事、代理、供应商或本网站提及的其他第三方均不负责本网站、本网站链接的任何网站或者任何这些网站中包含的资料、信息或服务的使用、不能使用或使用后果导致的任何直接损失、间接损失、附带损失、惩戒性处罚、特殊损失或侯后果性损失(其中包括但不限于因不能使用、数据丢失、业务中断或利润或收入损失导致的损失)。
补偿
因如下用户行为而直接或间接导致任何索赔、诉讼、损失、费用或其他支出(包括合理的律师费)时,用户同意补偿、辩护和保护 PORTESCAP、其官员、员工、董事、代理、供应商或参与提供本网站的任何其部分: (A) 使用本网站或其内容,(B) 违反本使用条款;并且/或者 (C) 向本网站提交资料。
知识产权
对于可能侵害或侵犯其他个人或实体的知识产权的用户,Portescap 可以自主决定终止其账号和访问权。 依照新千年数字版权法案的安全港条款 (17 U.S.C. ?512),如果您认为本网站以侵权方式复制了您的作品,请使用下面的地址与我们联系。
商标声明
Portescap® 及所有有标示的 Portescap 商标和标志都是 Portescap 或其附属机构的财产。 本网站上的任何内容都不应被视为通过默示、禁止反言或其他方式授予关于在没有 Portescap 的书面许可的条件下使用本网站上任何 Portescap 商标的任何许可或权利。
链接
本网站链接的第三方网站不属于 Portescap 的控制范围,提供这些链接的目的仅是为了便利。 Portescap 不负责外部网站的可用性,不声明或证明任何链接网站的任何内容的准确性或可靠性。 对于因使用或依赖任何此类网站上的或通过其提供的任何内容、货品或服务而导致或被声称导致的或者与之有关的任何损害或损失,Portescap 不承担直接或间接责任或义务。 如果您决定访问本网站链接的任何第三方网站,则必须自己承担全部风险。
条款版本
Portescap 随时可以修改这些使用条款而不另行通知。 我们建议您定期访问本网页来查看现行使用条款。 本条款中的某些规定可能会被明确指定的法律公告取代。
出口
Portescap 没有声明本网站适合或可以在美国外部使用或者从认为本网站内容非法而予以禁止的地区访问。 您不得在违反任何适用法律法规(其中包括但不限于美国出口法律法规)的情况下使用或者出口或再出口本网站的内容。 如果您选择从美国外部访问本网站,则您的这种行为将是自发的,您将负责遵守适用的当地法律。
法律选择
本网站由 Portescap 在美国宾夕法尼亚州韦斯切斯特管理。虽然提供了法律选择规定,但本使用条款以及关于本网站的任何索赔均适用宾夕法尼亚州法律并按照宾夕法尼亚州法律解释。
仲裁
使用本网站即表示您同意 Portescap 可以自主决定要求您把因本网站或本使用条款的使用产生的任何争议(其中包括源于或关于条款解释、违反、无效、失效、不可执行或终止的争议以及关于增补本合同遗漏或根据新出现情况调整本合同的争议)提交给按照美国仲裁协会商业仲裁规则指定的一名或多名仲裁员按照该仲裁规则进行最终的和具约束力的仲裁。 不过,虽然本条如此规定,但这类程序都将适用宾夕法尼亚州法律,任何仲裁都将在宾夕法尼亚州费拉德尔菲亚进行。
依照本条发起的仲裁的任何裁决都将限于金钱损失,除了要求支付一定金额的指令外,不应向任何一方发出任何命令或指令。 而且,除了适用法规可能要求的之外,在依照本条发起的任何仲裁中,仲裁员无权裁决惩戒性处罚、后果性损失或不是按胜诉方实际损失衡量的其他损失。
披露;前瞻性声明
涉及未来事件或结果(包括关于销售额和每股收益、市场地位和市场增长机会和新产品推出的公司声明和预期)的网站内容依据的是该内容张贴时的公司预期。 这种内容构成的前瞻性声明包含很多风险因素,这些风险可能会导致实际结果与预测或期望结果之间出现很大差异。 Portescap 随时向证券及交易委员会提交的资料(其中包括但不限于使用 10-K 表提交的年度报告和使用 10-Q 表提交的季度报告)中将包含关于可导致实际结果不同于预期结果的因素的更多信息。Portescap 不负责在把前瞻性声明发布到网站上后对其进行更新。
Portescap
110 Westtown Road
West Chester, PA 19382 USA
电话: 1-610-235-5499
传真: 1-610-696-4598
确认书
您确认您已经阅读、理解并同意本内容免责声明中描述的做法,并同意接受本文件所述使用条款的约束。 Portescap 保留随时修正本免责声明的权利。
最后更新日期: 2012 年 5 月 24 日