Browse News Categories
有刷直流和无刷直流电机通常以开环驱动,利用电压产生特定速度。但是,当施加负载时,转速会根据电机的 特定速度 — 转矩特性而自然下降。许多应用可以承受这种自然下降而不会出现任何问题,如个人钻机或电动 螺丝刀。然而,对于高要求应用(例如,蠕动泵或某些手术电动工具),保持速度极其稳定并准确控制电机速 度至关重要。为了在直流电机中将此速度连续调节到所需值,可以使用带有闭环速度控制的控制器。在本文中, 我们将介绍闭环系统和开环系统之间的区别,并探索如何使用闭环速度控制来调节直流电机。
识别直流电机的速度转矩特性
直流电机具有特定的速度转矩特性,这意味着在给定电压下,电机将 按特定速度旋转,该速度会根据施加的转矩而降低。速度与电压呈线 性变化,电压翻倍将使速度翻倍(图 1)。
我们知道特定电压下电机的空载速度和堵转转矩后,即可找到此特征 曲线。如果未施加转矩,则电机将按以下公式计算得到的空载速度旋转 (不考虑旋转损耗):
电机将在堵转转矩下停止,堵转转矩矩是电机在特定电压下可以提供的最大转矩;这可以用以下公式计算 得到:
直流电机中的开环速度控制
许多应用都要求对直流电机进行简单控制,以达到所要求的运动,这通常通过产生定义的电压周期来完成;这种 方式无法验证速度,因此预计电机按照其速度转矩特性正常运行。这被称为开环(图 2)。
在开环中,如果负载增加,电机速度将下降。一个很好的例子是使用 个人钻头,随着钻孔变得更加困难(电机负载增加),您会感觉到 钻机的速度降低。虽然这种驱动电机的方式是多种应用的理想选择, 但使用更强大的电机或添加齿轮箱可能是一种降低速度损失的解决 方案。然而,这种现象仍然存在,可能是关键应用的问题。
直流电机中的闭环速度控制
对于某些应用,保持稳定速度或在负载转矩增加时提供最大功率非常 重要。在这些情况下,您可以考虑使用具有闭环速度控制功能的控制 器。这种控制器将持续测量电机的实际速度,其反馈由霍尔传感器、 编码器或将监测电机 EMF 的任何过程提供。然后,控制器将此速度 与参考值进行比较,并根据所需的速度命令重新调整电压或电流以保持恒定速度。
可用电压和电流通常受给定应用的限制(热或电源限制),这会对电机可提供的速度和转矩产生限制。图 6 示出 了这些边界:
- 请注意,ωref 是命令生成的、并且由控制器确定为目标的参考速度。
- 从 A 点到 B 点,速度控制正常运行,并根据参考速度 ωref 保持速度稳定。
- 如果负载超过 B 点值(如 C 点所示),则电机将表现为在电压控制下控制;即,速度将随电机在最大可用 电压下的速度转矩特性而降低。这对应 ωavail,即最大可用速度。
- 如果负载大于 D 点的最大转矩值 Tmax,则电机将停止。该最大转矩是根据电机的扭矩常数和最大可用电流 Imax 用以下公式计算得到:
注意:目标速度和读取速度之间将保持较小的速度差,必须验证此错误值是否可接受。这被称为残差偏差。
重点领域的应用:外科手术手持工具

开环与闭环速度控制的讨论最好在以特定应用为基础时理解。 在这里,我们重点介绍手术手持工具,这些工具可在开环或闭 环中工作。Portescap 提供两种类型的控制器来适应每个外科手 术工具制造商的偏好。
通过速度控制(闭环)控制外科手术手持工具的 速度
使用速度控制时,用户将按下按钮来定义要求的速 度。当对钻孔或切割施加负载时,速度将保持稳定, 这意味着用户不必继续按下按钮来增加转矩。为此, 控制器将自动将电机速度保持在所要求的参考速度, 即使转矩增大到 B 点(图 7)也是如此。如图 7 所 示,从 B 点到 C 点,速度会根据电机在最大可用电压 下的速度转矩特性而降低。由于电流限制,电机将在 C 点停止。
通过电压控制(开环)控制外科手术手持工具的 速度
使用电压控制时,用户将按下按钮来定义要求的电压。当对钻孔或切割施加负载时,速度将下降;然后用户必须 进一步按下按钮以获得更大的转矩。速度调整将由用户连续完成。如图 7 所示,如果最大可用电压 (ωavail) 高于 用于达到最大电机转速 (ωmax) 的电压,则最大电机功率将受到限制。对于参考速度,我们将在 M 点而不是 B 点 获得最大转矩。
结论
虽然直流电机通常在开环中驱动,但闭环速度控制为控制电机速度提供了有效的选择,特别是对于需要精确 速度控制的关键应用。了解在应用或产品中使用哪种速度控制方法可能很棘手,这就是为什么在流程的早期与 Portescap 这样值得信赖的电机供应商合作是关键。无论您是在设计下一代应用,还是专门寻找用于速度或电压 控制的控制器,Portescap 的工程师都可以随时为您提供帮助。